This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:不同的LMC7101的输出将不同,输出随芯片的变化而变化

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626590/lmc7101-the-output-will-be-different-with-different-lmc7101-the-output-change-with-the-chip

部件号:LMC7101

大家好,

我的客户现在正在使用LMC7101,示意图如下。 但对于某些芯片,输出是不同的。 价格与2 % 有关。 我已经检查了原理图,应该可以(输入频率为3kHz)。 您能否帮助您仔细检查LMC7101的示意图?

谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    请再次附上示意图。 第一个帖子中没有该内容。

    输出有何不同? 您是否有显示差异的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    此电路的预期功能是什么?

    输入交流电压必须较小,因为输入共模以0V为中心,用于单个电源。
    运算放大器输出(引脚1)将为(引脚6+Vos)* 21和0V中的较大值。 这意味着信号可以在接地时被夹住。
    电平是根据Vos (输入偏移电压)而变化的。

    如果Vos为正极,则所有正极信号都将被放大,负极的一小部分将被放大。
    如果Vos为负极,则任何负极信号都不会被放大,正极信号的下半部分也不会被放大。

    因此,如果交流信号非常小,且Vos明显为负极和较大,则将不会有输出。
    如果交流信号非常大(>800mV),则输入上的寄生二极管可能会消耗电流,使输入成为钳位而不是低通滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    Vos不应影响最大值,因为输出侧有一个直流块盖(高通滤波器)。 现在这个现象有时输出是正确的,有时输出不是正确的值,增益会更大。

    谢谢。
    巴西
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    输入盖阻止输入的直流组件,而输出盖阻止放大器输出的直流组件,这是正确的。

    尽管如此, Vos很重要,因为放大器是线性的;视在增益随Vos和输入Vpp而变化。

    目标是否是使用仅放大部分输入信号的非线性放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    您是否有一些改进性能的建议?谢谢。

    巴西
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    以下是最初设计的模拟输出(3kHz 100mV峰值)。 查看输出如何失真。

    下面是通过添加两个组件(一个电阻器和输出电容器)来输出的。  

    e2e.ti.com/.../LMC7107.TSC