This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:芯片故障问题顾问

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626503/onet8551t-chip-failure-issue-consultant

部件号:ONET8551T

我们当前的APD-TIA ROSA故障如下所示:  

APD-TIA ROSA安装在收发器模块中,通电时,当ROSA中的大输入光学功率(如0dBm)突发时,ROSA损坏。  

经过故障分析,我们发现APD芯片击穿电压从~30V降至~14V (击穿电压定义为APD暗电流等于100uA),TIA ICC处于正常范围,但两个输出引脚(输出+和输出-)共模电压差很大(>0.2V)。 在微型范围内进行检查时,我们发现TIA的Pina衬垫附近存在明显损坏,如下图所示。  我们想问:

  1. 以下图片是否显示大电流故障? 如果Pina输入电流超过限制(4mA),通常的TIA故障模式是什么?
  2. 关于ONET8551T数据表中的最大输入电流4mA,是拾取值还是平均值?
  3.   

我们还有其他问题:

3. 您能否解释为什么ONET8551的工作温度最大限值为100C? 我发现其他TIA工作温度是125C交叉点温度。

4. TI是否进行过任何实验来证明此部件只能在高达100C的环境温度(或105C的结点温度)下工作?  

5.在发布之前,TI是否对此ONET8551芯片执行了高温工作寿命(HTOL)测试?  如果是,您能否将测试报告发送给我们? 包括HTOL测试条件,样品大小等   

5.下图是一 个发生故障的APD-TIA至CAN的板内TIA,您认为它是否因大输入电流而损坏?  

 

这对我们来说很紧急,请尽快反馈。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王先生,

    要回答您的问题:
    1.下图是否显示大电流故障? 如果Pina输入电流超过限制(4mA),通常的TIA故障模式是什么?
    答:上图中的故障可能是由于在TIA输入引脚上施加大于4mA的高电流所致。 如果输入电流超过4mA的限值,TIA故障模式可能会由于金属痕量熔化(表示烟雾)而导致裂缝(表示电迁移)或灼伤。

    关于ONET8551T数据表中最大输入电流4mA的信息,它是峰值到峰值还是平均值?
    ANS:4mA的最大输入电流是平均值或直流值。

    3.您能否解释为什么ONET8551的工作温度最高限值为100C? 我发现其他TIA工作温度是125C交叉点温度。
    回答:数据表显示环境工作温度(Ta)最大限制为100°C,而不是结温(Tj)。 如数据表的绝对最大额定值所述,最大结温(Tj)可能为125摄氏度

    4. TI是否进行过任何实验来证明此部件只能在高达100C的环境温度(或105C的结点温度)下工作?
    答:请看问题3的答案。

    5.在发布之前,TI是否对此ONET8551芯片执行了高温工作寿命(HTOL)测试? 如果是,您能否将测试发送给我们
    报告? 包括HTOL测试条件,样品大小等
    答:是的,TI在发行之前对ONET8551芯片执行HTOL测试。 工作条件一般为,被测设备的供电电压为最大工作电压,被测设备在125°C的电烤箱中工作1000小时。 我不知道为什么ONET8551T在我们测试HTOL后会出现烧坏。 不幸的是,ONET8551芯片与另一组芯片在一起,在过渡期间,一些可靠性数据丢失,因此我们目前无法提供测试报告。

    6.下图是一个发生故障的APD-TIA至CAN的板内TIA,您认为它是否因大输入电流而损坏?
    答:我肯定认为,如果TIA输入超过4mA的最大平均电流,它会因大输入电流而损坏。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    感谢您的回复。 我还有一些关于项目3,5和6的问题。 请帮助回答。

    1.下图是否显示大电流故障? 如果Pina输入电流超过限制(4mA),通常的TIA故障模式是什么?
    答:上图中的故障可能是由于在TIA输入引脚上施加大于4mA的高电流所致。 如果输入电流超过4mA的限值,TIA故障模式可能会由于金属痕量熔化(表示烟雾)而导致裂缝(表示电迁移)或灼伤。
    问:好的,注意到。

    关于ONET8551T数据表中最大输入电流4mA的信息,它是峰值到峰值还是平均值?
    ANS:4mA的最大输入电流是平均值或直流值。
    问:好的

    3.您能否解释为什么ONET8551的工作温度最高限值为100C? 我发现其他TIA工作温度是125C交叉点温度。
    回答:数据表显示环境工作温度(Ta)最大限制为100°C,而不是结温(Tj)。 如数据表的绝对最大额定值所述,最大结温(Tj)可能为125摄氏度
    问:我注意到最大Tj为125C,但数据表建议的工作条件最大Tj为105C。 但其他供应商(如Semtech 10G TIA数据表)建议的最大工作温度为125C。 我不知道为什么TI与其他公司有这种区别。 目前,我们在100C环境温度下燃烧APD-TIA至CAN组件,并且燃烧后的故障率超过0.25 % TIA。 我们需要TI解释为什么会出现如此高的故障率。

    4. TI是否进行过任何实验来证明此部件只能在高达100C的环境温度(或105C的结点温度)下工作?
    答:请看问题3的答案。
    问:好的。

    5.在发布之前,TI是否对此ONET8551芯片执行了高温工作寿命(HTOL)测试? 如果是,您能否将测试发送给我们
    报告? 包括HTOL测试条件,样品大小等
    答:是的,TI在发行之前对ONET8551芯片执行HTOL测试。 工作条件一般为,被测设备的供电电压为最大工作电压,被测设备在125°C的电烤箱中工作1000小时。 我不知道为什么ONET8551T在我们测试HTOL后会出现烧坏。 不幸的是,ONET8551芯片与另一组芯片在一起,在过渡期间,一些可靠性数据丢失,因此我们目前无法提供测试报告。
    问:对于TI这样的大公司来说,缺少可靠性测试报告是不合理的。 我不能接受这种解释。 请帮助查找报告并发送给我们。

    6.下图是一个发生故障的APD-TIA至CAN的板内TIA,您认为它是否因大输入电流而损坏?
    答:我肯定认为,如果TIA输入超过4mA的最大平均电流,它会因大输入电流而损坏。
    问:我们遇到了另一个故障现象,ICC正常,但OUTP和OUTN共模电压差变化很大(例如>0.5V),灵敏度不好。您能解释一下这种故障模式吗? 是否有关于OUTP和OUTN共模电压差的规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王先生,

    环境温度规范中的一项说明是,数据表将推荐的最高工作温度额定值指定为100°C,即"背面工作模具温度"。 这与100°C的自由空气工作环境温度不同,是指ROSA上TIA模具附近记录的温度。 要使背面操作模具温度达到100°C,环境操作温度需要降低几度。 我认为最大工作自由空气温度需要限制在85°C (最高),以便不超过背面工作模具温度超过100°C限制。 因此,如果您在100C环境温度下燃烧APD-TIA至CAN组件,您一定会遭受短暂的TIA故障。

    我认为您应该能够操作TIA,最高结温(Tj)为125°C,因为如果操作背面模具温度达到100°C,您将自动通过105°C的Tj 让我看看我能否帮您找到报告并将其发送给您。

    其他故障机制是否也在老化过程中发生? 您是否可以简要说明导致此故障的输入条件? 在过载条件下,这种较大的共模电压差是否会发生? 我认为没有关于OUTP和OUTN共模电压差的直接规格,它主要与获得一个清晰的眼睛图有关,该图给出的BER小于1e-12。

    此致,
    Rohit