This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:最大输出电压的定义和条件

Guru**** 2909940 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625779/lm293-definition-and-conditions-for-maximum-output-voltage

部件号:LM293
在“线程:LM4766”中讨论的其它部件

尊敬的工程师:

这个问题适用于大多数比较器,而不仅仅是这个比较器。 我有一个电路,当输出保持高电平时,它作为断路针脚保持在断路状态。 因此,没有电流流经设备并通过引脚获得。 数据表中所述的最大输出电压是否仅适用于以下情况:电流是在高状态下提供的,或者如果输出引脚上的电压超过无电流(仅静电作用力)的最大电压电平,芯片是否会被破坏? 一旦输出变为低电压,电压立即 通过针脚下降到正常工作状态。 在这里,我有两个比较器,一 端连接到 Vcc,另一端连接 到第一个比较器的输出引脚。 还有一个电阻器,其值等于连接到此输出引脚和第二比较器输出引脚的继电器线圈的直流电阻。 第一个比较器连接到Vcc和GND。 第二个比较器连接到GND和VSS。 VCC为32伏,VSS为-32伏。 因此,您可以看到比较器保持高电压时,第二个比较器的输出引脚上有64伏的静电电位,但没有电流来源。 如果第一个比较器变为低电平,则变为约接地。 如果第二个比较器变为低电平,则第一个比较器引脚上的电压将转至约GND,而第二个比较器引脚上的电压将转至约-VSS。

此方案对芯片是否安全? 请见附件e2e.ti.com/.../Comparator-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Christopher:

    64V号太多。 64伏可能造成雪崩和破坏--如果不是立即销毁的话。

    ABS最大额定值是从I/O针脚到接地GND针脚的值。

    对于LMx39系列,无论电源电压如何,输出引脚都可以在GND引脚上方达到36V。 此系列的电源没有ESD夹。 但不要让任何引脚在地下超过300mV,否则可能会发生"不良事件"(反转,闩锁)。

    我假设您正在尝试"或"输出。 是的。 当两个比较器都"高"时,电路将在负比较器输出上放置64V。

    另请注意,线圈电压和电流将随着电枢在通电后的前几微秒内移动而变化,线圈预热。 因此,不要假定线圈是纯粹的电阻。 它最初是低阻抗,然后上升至1.4k。 不要忘记线圈关闭时反向电压反电动势。 我假设您将在线圈上获得所需的反向二极管。

    我必须考虑这一点...可能有一种使用某些二极管来夹紧和直流电的方法。 但最简单(也是最安全的)的方法可能是调整位移并使用外部晶体管作为负比较器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Paul:

    只是想仔细检查一下,确保。 我想我想出了一个解决方案。 此外,继电器上的1.4k实际上是一个直流电阻,因此,如果我错了,请纠正我,但无论  瞬态电感会产生反电动势及其相关电流,都将出现这种情况。 在接通时,将处于Vcc的相反方向。 请仔细检查 一下,以便在打开时,电流不会通过 比较器。  我确实在整个电路中有一个回扫二极管。  

    让我问您这个关于通过比较器输出集电极的最大电流的问题。 在什么条件下才是正确的。 我注意到,在某些数据表上,提供了最大电流,而其他数据表仅具有最大功耗,具体取决于比较器的品牌和型号。 这特别适用于漏极开路和集电极开路配置。 我猜最大电流是在某个VCE值下指定的吗? 如果情况如此,我可能必须选择一个更强有力的比较器。

    非常感谢您的帮助和建议。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Christopher:

    继电器是否为固态继电器? 我认为实现do...it所尝试的目标的方法越多,使用外部晶体管似乎就越简单。 降低"杀死"较低比较者的风险。

    输出为晶体管,将有一个取决于负载电流的饱和电压。 如图3所示。 "VO"是输出低电压。

    负载越轻,输出越接近GND,将会摆动。

    输出电流规格为4mA (表中的音量线),根据图3,该电流应在150mV左右。 典型值为150mV,最大值为400mV (超过温度700mV)。 他们同意!

    最大电流为20mA,这是电流限制(图形急剧上升)。

    最大功耗规格通常根据封装的热阻和最大工作温度计算得出。

    功率消耗是输出电压乘以电流(PD = ILOAD*Vo)。 总功率耗散是*each*输出的总功率加上比较器静态电流的功率(通常是一小部分)。

    我在上一篇文章中介绍了此主题:

    e2e.ti.com/.../62.5088万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Paul,

    继电器是一个直流线圈继电器,实际上使我的TE Connectivity (RT42.4012万 8A)实现。 它用于音频放大器的过压保护。 我设法修改了整个电路,将较低的比较器全部取出,并在电路中包含完全控制滞后。 简而言之,比较器I上的Vin通过运算放大器方案变为全波整流。 因此,比较器在其任何部分只能看到0至32伏电压。 我的电源电压可以从31伏降至22伏,具体取决于负载。 在正常至高音乐功率操作下,它将降低至约25-27伏。 继电器用于在过电压事件(有人放的音乐声音太大,或者让我们说芯片(TI LM4766)由于某种原因出现灾难性故障,将输出发送到滑轨)时关闭扬声器。 继电器需要20至33伏的电压才能正常工作,24伏是最理想的电压。 我必须查看图表以了解我可以详细了解哪些内容,因为我现在已经从您的回答中了解了我需要查找的内容,因为这对于如何提取所需数据非常有意义。 我没有想到图表上的饱和点与电流和绝对最大评级之间的关联。 在试图构建这条线路的过程中,我在过去两周内学习并采用了许多不同的拓扑结构,以便发展这条线路,因此我很抱歉错过了连接。 我非常感谢您的帮助。 我肯定会阅读你上一篇文章。

    谢谢!

    Chris