This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM833:LM883饱和度

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: LM833, LMC6482, OPA1688, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626758/lm833-lm883-saturation

部件号:LM833
主题中讨论的其他部件: LMC6482, OPA1688, OPA2134

尊敬的工程师:

如果电流限制在其引脚中,LM833是否可以连续驱动到接地饱和状态而不发生相位反向。 我有一个电路,我需要一个运算放大器,它可以通过  负共模工作,就像lmc6482可以工作,但我需要它,以便它可以在参数中最大+36V的电源下工作。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我研究过LM833前端设计,它 采用传统PNP差分对,NPN动态负载晶体管连接到负 极电源轨。 没有任何反相反向电路。  因此 ,如果    输入 电平 超过  指定的输入共模电压范围,则无法保证输出不会进行相位反转。

    我建议您看一看OPA1688音频运算放大器,它将处理+36V电源,THD非常低,并且具有内置的反相反向保护。

    www.ti.com/.../opa1688.pdf

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好,但是,您是否有通孔替代产品,因为该产品是在其装配过程中采用通孔技术制造的?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    我们最现代的运算放大器产品不提供传统 的DIP封装。 OPA2134是 一 款非常高性能的FET输入音频运算放大器,采用8引脚DIP封装,可应用于单个+36 V (最大)应用中,提供输入共模和 相对于  V-的输出摆幅范围,V-具有接地电位(0 V)。 它还具有反相反向电路。

    您可以在此处查看OPA2134数据表:

    www.ti.com/.../opa2134.pdf

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程