This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA354:0V输出能力,带75Ohm端接

Guru**** 2946300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626930/opa354-0v-output-capability-with-75ohm-end-termination

部件号:OPA354

大家好,我们要将OPA354用作0 至4V信号的直流线路驱动器/(增益+1),以生成0-4V输出信号,驱动具有75欧姆端接的75欧姆电缆。 电源电压0V // 5V。

我了解,4V将不会获得100 % ,因为OPAMP必须针对75欧姆接地端接"工作"。

但将会发生什么für 0V (尤其是0V) für具有0V的慢信号(100us或以上)。  OPAMP是否会达到0V,或者我是否必须期望一些偏移(多少)

此致

Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dietmar,

    事实上,OPA354将能够通过0-5V电源一直摆动到4V。

    我假设75欧姆电缆是指电缆的特性阻抗,而不是实际电阻。 在这种情况下,负载仅为75欧姆接地端接。 4V输出摆动意味着OPA354需要提供53.33 mA,这在其能力范围内是很好的。 因此,您将能够在Vout处接近4V。

    OPA354通常可从GND摆至0.1V,从GND摆至至少0.3V。

    您感兴趣的数据表主要规格如下:

    此外,如果您对swing to GND感兴趣,可以参考下面的TI参考设计。 它讨论了如何将回转一直到GND,但它确实需要在您的应用中提供负电压源。

    谢谢!

    Keyur