This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401:未使用的引脚

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626889/drv401-unused-pin

部件号:DRV401

尊敬的技术支持团队:

我想将外部差动放大器与DRV401一起使用,而不是使用内部差动放大器,这样这些引脚可以打开吗?

6引脚:输出电压

7引脚:IA in2

8 pinj:ia in1

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD

    我相信这是不可能的,但今天我会请我们的DRV专家研究你的问题。

    Mayrim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD:

    您可以绕过输出放大器。  如果您正在测量>50kHz的更高频率,您可以看看外部放大器的CMRR,因为ICOMP引脚的共模在补偿过程中会突然变化。