This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV601:LMV601 OPA的ZI和CI

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626870/lmv601-zi-and-ci-of-lmv601-opa

部件号:LMV601

尊敬的先生:

对于OPA应用设计,我需要了解LMV601 OPA的ZI和CI。 hlep可以提供这些参数吗? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入应仅显示为电容(对于合理频率)。 我预计电容在3到7 pF之间
    但是,我尚未测量此设备。 LMV601型号为6pF。