This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:串联电阻

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626710/lm358-series-resistance

部件号:LM358

我们正在使用LM358作为电压随动件,在0-5V光传感器信号的输入端配有RC低通滤波器。 该信号有来自电子镇流器的100kHz明显噪音。 当前,R = 100k欧姆,C = 0.1uF。 我们可以在不引起问题的情况下安全使用R的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    输入偏置电流确实会在电阻器上产生直流电压降。 电阻器确实会产生自己的噪音。 最多1M应该正常。

    请记住,LM358输入共模为0V至VCC - 1.5V (VCC - 2V),以获得更宽的温度。
    输出范围与输出电流或吸入小电流(0V至VCC -1.5V)时的输入范围相同。

    如果VCC为5V且输入为0至5V,则可以预期为0V至3.6V输出。