This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:LOG114

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114, LOG114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625194/log114-log114

部件号:LOG114

我以双电源配置连接了Lo114,以+5V和-5V作为电源电压。  LOG114的输入连接到光电二极管,参考电流设置为1uA。  当我测量第9针(Vlog out)处的电压而不是从-1.5V摆动到+1.5V的输出电压时,负电压只能达到-300mV。  我对积极的挥杆没有任何问题。  电路中的错误可能是什么。  我按照数据表设计电路。

谢谢

Vanitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vanitha,

     正常工作的LOG114 1.5    在与+/-5V电源一起使用时,应能够产生+/-5V的输出电压,并应用与  该范围相对应的必要输入电流。  当参考电流设置为1 uA时,-Iref 1.5 V至+Iref 1.5 vlog输出的输入电流范围为100 pA至10 mA。  所需的输入电流可从以下关系中找到:

    6.141 系数考虑 LOG10到Ln转换和0.375 V/V电压增益。 请记住,超过1 mA的电流会使记录晶体管升温,并且数据表中说明的日志一致性会受到影响。

    如果您的输入电流正确, 则电路设计或布局可能存在不正确的地方。 您是否确定LOG114底面的散热垫已连接到V-电源? 这是一种可能导致问题的常见监督。

    如果您可以提供电路原理图,我们可以仔细查看,看看是否存在 任何可能 限制vlog负摆动的问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的回复。  我尝试描述电路的特性,以查看Vlog输出与从公式获得的理论值的接近程度。 令我惊讶的是,在小电流(在1U到50uA范围内)下,差异很大,之后差异减小了。 找到包含我的测试结果的Excel工作表。  我观察到的另一个问题是,当我使用一 个大约10M的高值输入电阻时,Vlog输出完全错误。  I2上的输入电阻器是否需要在一定范围内?  我正在使用I1作为参考终端。

    我已尝试附加包含我的测试结果的Excel文档。  如果您无法访问,请告诉我,我可以尝试通过电子邮件将其发送给您。

    此致,

    Vanithae2e.ti.com/.../log114-vlog-output.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vanitha,

    如果我们能看到您的LOG114电路示意图,这将很有帮助,这样我们就能确保所有设备都正确连接。 另外,您的PC板部件的图像也可能很有用。

    通常,当在 非常低的输入电流 电路中获取LOG114的预期性能时,当前的问题是外部产生的噪音电流进入电路并破坏结果。 在 非常 ,非常低的输入电流 应用中,LOG114的互阻抗增益可能非常高,任何感应噪声电流都将随 所需的输入 电流一起放大。 这些 应用需要仔细屏蔽输入电流电路,屏蔽LOG114 电路以及消除电源线路上的任何噪音。 我们将LOG114电路安装在屏蔽外壳中,并  使用外壳内的电池为电路供电。 否则,外部世界带来的电力可能会将噪音带入封闭电路。

    请参阅LOG114EVM用户指南。 它提供了一些有关如何应用LOG114的好的实用信息。

    www.ti.com/.../sbou110.pdf

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程