请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM331 尊敬的先生/女士
我想将此电路用于输入0至1伏和频率输出。
当我给这个电路加电15伏到24伏时工作正常。但是如果我做vs=5V的话,输出会有很大的波动。
请告诉您是否需要更改电路?
请帮助我 设计LM331的电压到电压转换器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Ashay,
我们没有任何 有关图14所示LM331应用电路的附加信息。 在设计要求中,它确实声明可用电源电压为15 V,输入电压范围为25 mV,至12.5 V。可能 是电路未针对 低至5 V的电源电压电平进行优化
您提到在Vs = 5 V的情况下,输出中存在大量波动。它是频率波动, 波形幅度波动还是两者兼有? 您是否尝试过将电源去耦电容器从引脚8添加到GND?
此致,Thomas
精密放大器应用工程