This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:OPA1612的输出失真

Guru**** 2532600 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA2134, LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626078/opa1612-output-of-opa1612is-distorted

部件号:OPA1612
主题中讨论的其他部件: OPA2134LM4562

鹿  

   当我们使用opa1612将差异输入转换 为单端输出时, 输出会失真,请帮助检查原因。 下图是“Sch”,失真的波形附加了音频。  

  此外,当我们使用opa2134或lm4562来替换opa1612时,失真 消失了。  

 e2e.ti.com/.../1.mp4e2e.ti.com/.../2.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:
    我怀疑这是一个稳定问题。 上面电路中是否有任何附加电路或负载连接到OPA1612的输出端? 如果我模拟上面的原理图,则设计似乎是稳定的,但OPA1612输出上的附加电容可能会使其不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex
    我们使用10K欧姆负载或电容负载进行测试,结果都是失真的。当我们使用10欧姆电阻串行输出时,使用相同的负载,失真现象消失了。为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril,

    由于电路的一个部分相互影响,请始终显示包括负载在内的整个原理图。  

    要了解串联输出电阻器对电路稳定性的影响,请查看以下链接下的视频:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek
    谢谢