This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV2011:"激光二极管发射控制的精确方法"帮助

Guru**** 2817825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626138/lmv2011-precision-method-for-laser-diode-emission-control-help

部件号:LMV2011

TI 的激光二极管发射控制精密方法 应用说明显示了一种使用光电二极管产生的极小电流来控制LED/激光二极管驱动强度的方法。  我想使用激光模块中的集成光电二极管来构建此电路。  我的问题是,在典型的激光二极管3引脚封装中,我可以接触光电二极管的阳极,但不能接触阴极。  阴极连接到激光二极管的阳极,后者连接到VCC。  在下面,引脚2将连接到VCC,引脚1连接到PNP,如应用说明中的图2所示。

如何将引脚3连接到运算放大器,以便将小电流放大为精密电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiffany,您好!

    我相信您可以通过对所附应用说明(见下文)中图2中的电路进行一些细微调整来完成此操作。

      

    e2e.ti.com/.../LED-Current-Control.TSC

    请注意,我在此处选择的值是任意的,您应仔细选择这些组件以满足您的要求。 在这种情况下,光电二极管显然必须能够承受Vcc的反向偏置电压,而不会有过大的泄漏电流。 在功能上,电路与图2非常相似,但现在启动时,运算放大器输出将达到饱和高,迫使NPN晶体管达到饱和。 这将导致电流在LED中流动,从而在光电二极管中产生电流,并流经R1。 运算放大器将驱动晶体管在光电二极管上发出足够的光,使反相端子处的电压等于施加到同相端子的偏压(在这种情况下为1.25V)。 因此,VBIAS-R1设置所需的光电二极管电流。 我希望这有助于您入门!