This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503EVM:差动输出功率与单端输出功率不同

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4503EVM, THS4503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625107/ths4503evm-differential-output-power-different-from-single-ended-output-power

部件号:THS4503EVM
主题中讨论的其他部件: THS4503

你(们)好

我希望通过将反馈电阻器更改为1.3K和118欧姆来实现10的增益。 最大输入电压为1V峰值到峰 值@ 100MHz。 我已完成多个测试案例。

案例1:原始EVM

我已经按照用户指南中的建议,通过提供电压为1V峰值至峰值@ 100MHz的单端输入(使用50Ohm电缆),对THS4503EVM进行了测试。 在变压器峰间电压为90mV后,在单端输出中,输出电压@ Vout+和Vout-等于520mV峰间到峰间的温区。 由于增益为1 ,我们必须获得相同或类似的输出@ Vout+和Vout-。

案例2:已拆下输入输入端接电阻器(RT = 50欧姆)(因为源阻抗已为50欧姆)。  输出电压@ Vout+和Vout-等于1V峰间电压,在变压器后的单端输出电压为170mV峰间电压。 我看到我们在Vout+和Vout-上获得1V峰值到峰值输出。 但是,我不确定为什么不能在单端输出(即变压器后的输出电压)获得双倍输出功率。  

使用变压器(1:4)变压器将输出差分负载电阻设置为800欧姆,这是一种降低输出增益的负载(衰减而不是增益)。

要在输出电压时达到50欧姆阻抗并使电压摆幅翻倍,最好的方法是什么?

谢谢

维努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您使用EVM的默认配置,则功放输出和变压器上测量的输出电压之间的16.7 dB衰减应是正确的。 输出电阻分压器可导致大约0.3 V/V的衰减,然后变压器将电压进一步降低2:1电压比。 变压器的电阻比为4:1。

    此外,如果您使用的是高阻抗测量,例如设置为1 MOhm阻抗模式的示波器,则必须包括电阻器R11。 否则不应包括R11,您应连接到50欧姆测量设备。

    您还需要将R1终端电阻器保持在反相输入上,因为它提供了与信号源的50欧姆匹配,从而减少了电缆长度导致的反射变化。 默认增益也被设置为考虑端接电阻器,如果没有它,将会产生轻微的差分输出偏移和增益错误。

    对于使用1Vpp输入的首次测量,您是否在输出之间的每个输出上测量了520mVpp? 在默认配置中,我希望设备的增益接近1 V/V,因此您应该在输出上看到1 Vpp。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我理解这个部分。 输出电阻分压器可导致大约0.3 V/V的衰减,然后变压器使用变压器将电压进一步降低2:1的电压比。

    使用分离式电源+/-5V获得10V/V差动增益的电阻器值是多少? 我尝试使用TINA找到最佳值,不幸的是,对于1Vpp输入,我可以使用1.3K反馈电阻和118欧姆rg电阻和64.9 获得3Vpp的最大输出,但文档建议的增益为10V/V 我做错了什么?

    我正在使用50欧姆测量设备,所以我没有连接R11。  对于输入端,我在每个输出处测量520mVpp。 这意味着我应该以不同的方式测量1Vpp。 如何在变压器的输出端获得1Vpp,并且仍与50ohm匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您在TINA模拟中是否只看到3Vpp输出信号? 如果您将模拟附加到此处,我可以查看一下是否存在任何问题。

    要在变压器的输出端获得1Vpp,您需要在放大器上使用更多增益,或者使用不同的负载网络和变压器。 但是,如果您直接加载50欧姆的输出,可能会影响放大器性能。 通常,我们仅使用 50欧姆匹配 电路,以便更轻松地与测试设备连接,并在其最终应用中以不同方式加载放大器。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob

    这里是快照,我使用的是TI提供的相同参考,并对其进行了相应的更改。 反馈电阻器为1.3k,rg为118Ohm,Rt 56.2 Ω。  我正在检查不同的输出VM1是变压器(1:4)变压器的输出(N^2圈),VM3是800欧姆电阻上的差分输出。 这是测量的@ 100MHz正弦波频率。

    结果如下所示,VM3为3Vpp。

    我有一个单端混频器在这个放大器后面,而不是使用IF FREQ-100MHz的差分元件。 这就是我尝试转换为单端50ohms阻抗的原因。

    谢谢

    维努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venu:

    您的模拟是正确的。 问题是您尝试在设备中以10 V/V的增益使用100 MHz信号 THS4503的增益带宽仅为300 MHz,这意味着在10 V/V增益下的-3dB带宽将为30 MHz。 如果您查看TINA模拟中的AC响应,您可以看到这一点,该模拟应类似于下面的一个。 在100 MHz时,增益大约为10 dB (~3 V/V),这对于瞬态模拟是有意义的。 如果 您需要以10的增益为100 MHz的信号,则需要使用至少1 GHz GBW的放大器。   

    此致,