This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:共模回路电源余量至负电源

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, THS4520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625421/ths4541-common-mode-loop-supply-headroom-to-negative-supply

部件号:THS4541
主题中讨论的其他部件: THS4520

我的ADC的典型OCM电压为0.95V,但它可能低至0.90V。 我看到在25°C时,我处于THS4541负保留空间限制范围内,但在0至70°C时,我不在这一范围内。 我不是很担心温度升高,而是会在-10至50°C的温度范围内运行零件。高或低温度是否会降低净空电压?处于净空限值时的最大影响是什么? 它是否只是大于  12MV的OCM Vos?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    是的,较高或较低的温度确实会降低净空电压,并且具有最大的偏移电压OCM Vos和信号谐波失真的影响。 如果您担心OCM电压太接近负极电源,您是否可以将负极电源电压降低-0.5V,然后将正电压降低?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit:

    感谢您的回复。 其实,我是从THS4520转用THS4541,以消除负电供应的需要。 我希望ADC 0.90v的最坏情况声码在THS4541余量范围内。 THS4541在0至70°C范围内的最低规格为0.91v,因此我最差的情况是仅低于规格0.01V。 我认为0.01V的差值对OCM Vos的影响很小。 可能是13mv而不是12mv?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    我认为您应该能够在0至70°C的温度范围内使用接近0.9V声码的THS4541,而不会显著降低Vos和HD。

    此致,
    Rohit