This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:使用滞后

Guru**** 2661385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622693/lmh7220-using-hysteresis

部件号:LMH7220

你(们)好

我对使用滞后有疑问。

请参阅以下内容(①和②)。

我们希望进行滞后和LVDS输出。

然后我有以下问题。

1.至于图像①,能否提供滞后和LVDS输出?  

2.至于图像②,能否提供滞后和LVDS输出?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问。 您可以在下面找到答案。

    1.是的,此电路将具有滞后和LVDS输出。

    2.反相输入上的电阻器RF的用途是什么? 如果没有此电阻器,电路将已经具有滞后和LVDS输出。

    此致,

    Jaskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaskaran

    感谢您的回复。

    >2. 反相输入上的电阻器RF的用途是什么? 如果没有此电阻器,电路将已经具有滞后>和LVDS输出。

    我参考了SNOA478A用户指南图1中的示意图。
    显示反相输入的反馈电阻。

    使用反相输入反馈(如SNA478A的图1)是否不可能出现滞后?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我看到SNOA478A的图1显示了反相和同相输入上的反馈电阻器,但对于滞后,您需要将电阻器放在其中一个输入上,而不是同时放在两者上。 这也通过模拟电路得到了确认。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaskaran

    感谢您的回复。

    >对于滞后,您需要将电阻器放在其中一个输入上,而不是同时放在两者上。

    也就是说,LMH7220不能接受滞后的差分输入?

    例如,如果反馈路径放置在如下输入之一上,则每个输入的输入阻抗将不匹配。

    或者,是否可以使用滞后处理差分输入?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了前面的问题,我想确认反馈路径。

    >对于滞后,您需要将电阻器放在其中一个输入上,而不是同时放在这两个输入上。

    在以下两种情况下,哪种情况会导致滞后? 两者都是?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于您的第一个问题:LMH7220可以接受差分输入,您需要在输入之间放置一个终端电阻器。

    对于您的第二个问题:您所提供的两种情况都可能存在滞后("正极输出到正极输入"和"负极输出到负极输入")。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaskaran

    感谢您的回答。  这对我很有帮助。

    因此,我们将选择以下配置。

    能否告诉我们计算滞后的方法?

    现在我想按以下程序进行。  (我不知道是否正确)

    单个输出电压可分别视为VOH=1.4V和Vol=1.0V。

    如果RF = 2Kohm,Rp = 1Kohm且参考电压= 1.2V, 则假定为滞后

    可以使用以下等式获得。

    - Vth_HtoL (输出从高到低)

    (Vout - Vref)* Rp/(Rp+RF)+ Vref =(1.4 –1.2)* 1K/(1K+2K)+ 1.2 = 1.27v

    - Vth_LtoH (输出从低到高)

    (参考电压-输出电压)* RF/(Rp+RF)+输出电压=(1.2 -1)* 2K/(1K+2K)+ 1 = 1.13v

    ⊿Vth = 0.14伏

    我附加了信号图像。

    我的理解是否正确?

    如果不正确,您能否告诉我们正确的计算?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很高兴听到前面的回答很有帮助。 我研究了您计算滞后的程序,您的计算基于您所做的假设是正确的。 您可以在以下文档的2.1 部分中找到有关比较器滞后的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu020a/tidu020a.pdf

    此致,

    Jaskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaskaran

    感谢您的回复。
    我们将继续审议。

    BestRegards