This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:监护15a

Guru**** 2918600 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193, INA138, LMP8640HV, INA282, INA240, INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625177/ina138-monitoring-15a

部件号:INA138
主题中讨论的其他部件:INA193,, LMP8640HVINA282INA240INA250

大家好,很好。
请帮帮我。

INA138或INA193是否满足以下要求?

・共模电压:>DC30V
・Ω 监控电流:0至15A

如果不可能,是否有任何产品可以实现?


此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)。 INA138和INA193均可满足您的共模电压要求。 至于当前的监控要求,这取决于您的系统。 如果您的负载是固定的,则在使用INA138时,其可能的最大值为50 mohm并联为3.95 欧姆。 否则,在达到15A之前,将超过最大共模电压。 至于INA193,它不能测量0A的下界。  INA193实际上需要跨并联电阻器的最小20mV。

    您可能需要考虑的部分部件是INA240,INA282和LMP8640HV。  为了便于将来参考,您可以使用我们的在线搜索表更快地找到正确的部件,该表允许您根据系统要求查找部件。  以下是指向此搜索工具的链接: http://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html  

    Ryuji能否分享一些有关您系统的详细信息,例如您的负载阻抗范围,您的预期电源范围以及将从当前监视器收集的输出? 通过这些详细信息,我们可以清楚地确定当前哪种显示器能够满足您的所有系统需求。

    此外,要 获得选择当前显示器的指南,您可以通过以下链接观看我们提供的前两个培训视频: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/current-shunt-monitors/f/931/t/46.7332万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柳枝,

    您也可能对INA250非常感兴趣。 它是一个具有36V功能的器件,在封装中具有集成的2mOhm并联电阻器,并支持高达15A的连续电流。 它具有低增益和偏移误差,以及极佳的漂移与温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Patrick-san

    非常感谢。 非常有帮助。

    我很抱歉。
    目前尚未确定客户要求的详细信息。
    因此,我不知道任何信息。
    首先,我会向我的客户提供您的信息。

    此致,
    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jason-San

    感谢您提供信息。
    我将推广INA250以及INA138和INA193。

    此致,
    柳枝