This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:LMH6629SD/NOPB,

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626064/lmh6629-lmh6629sd-nopb

部件号:LMH6629

LMH6629SD/NOPB, -

大家好,需要对LMH6629SD/NOPB部分进行说明 ,-

请告诉我这是基于BJT还是FET的架构

您还可以确认此零件的输出短路电流限制。 我在数据表中找不到它

根据+5V电源的输出电压规格,我要在VOH=4V和VOL=0.89v之间签名。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth,

    -它是BJT设备
    -对于WSON -8封装,短路源电流可以是350-400 mA,而汇电流可以是330-370 mA (根据温度进行减压)(请参阅数据表图32和33)
    -正确,输出摆动的最小/最大值如您所述

    谢谢!
    Keyur