This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111 -输入阻抗

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626137/xtr111-xtr111---input-impedance

部件号:XTR111

尊敬的社区:

我在网上找不到答案,TI在线聊天也无法帮助我解决这个问题。

XTR111数据表在数据表中指出输入阻抗具有以下单位:

GΩ μ S/pF

我n´t见过这样的输入阻抗单位,想知道功能是什么,或者如果我想使用XTR111,我如何估计我的应用的输入阻抗? 我是否需要确定输入信号和接地之间的能力?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    输入阻抗是指对XTR输入进行任何检查时对地的等效电阻/电容。 GOhM/pF表示法意味着您可以将XTR视为由2.4GOhm电阻器和30pF电容器组成的负载。 这是一个非常高的输入阻抗,因此除非您使用非常高的阻抗源来驱动XTR,否则这不是一个问题。