This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:最大输出电压的定义和条件

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625780/lm293-definition-and-conditions-for-maximum-output-voltage

部件号:LM293

尊敬的工程师:

这个问题适用于大多数比较器,而不仅仅是这个比较器。 我有一个电路,当输出保持高电平时,它作为断路针脚保持在断路状态。 因此,没有电流流经设备并通过引脚获得。 数据表中所述的最大输出电压是否仅适用于以下情况:电流是在高状态下提供的,或者如果输出引脚上的电压超过无电流(仅静电作用力)的最大电压电平,芯片是否会被破坏? 一旦输出变为低电压,电压立即 通过针脚下降到正常工作状态。 在这里,我有两个比较器,一 端连接到 Vcc,另一端连接 到第一个比较器的输出引脚。 还有一个电阻器,其值等于连接到此输出引脚和第二比较器输出引脚的继电器线圈的直流电阻。 第一个比较器连接到Vcc和GND。 第二个比较器连接到GND和VSS。 VCC为32伏,VSS为-32伏。 因此,您可以看到比较器保持高电压时,第二个比较器的输出引脚上有64伏的静电电位,但没有电流来源。 如果第一个比较器变为低电平,则变为约接地。 如果第二个比较器变为低电平,则第一个比较器引脚上的电压将转至约GND,而第二个比较器引脚上的电压将转至约-VSS。

此方案对芯片是否安全? 请见附件e2e.ti.com/.../6685.Comparator-Circuit.pdf