This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL064:Isink/Isource

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625164/tl064-isink-isource

部件号:TL064

您好,

我想知道TL 064的Isink和Isource的值。

Isink和Isource?的最小值是多少

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seishin,

    答案取决于许多电源电压和输出电压。
    在什么电源和输出电压下,您需要最小电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ron:
    感谢您的及时回复。
    我对没有解释表示歉意。
    我需要以下条件中的最小电流。
    VCC±=±15V,TA=25℃
    VO=±2V和±13.5V

    此致,
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seishin,

    对于13.5V,对于DS VOM规格(13.5V/10k),典型电流为1.35mA。 但是,这接近输出余量要求。 所以最小电流可能接近零。 尤其是温度不是25C,温度是-40C (更大的余量)时。

    对于2V,数据表中有图3。 100欧姆时会出现2V,这是典型的2V/100欧姆= 20 mA。 我的估计值至少为14mA

    您为什么要问? 如果我了解Moore的应用程序,我可以提供更多帮助。