This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:要求提供IN220原理图回顾

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625782/ina220-asking-for-the-in220-schematic-reveiw

部件号:INA220


大家好,

1.客户希望使用INA220监控150A电流。
2.电流感应电阻器是2512封装,额定功率为1W至3W。

您能否帮助查看原理图,并确认这些电阻器比率足以进行150A监测?


谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    假设0.0005 欧姆电阻器匹配良好,则每个电阻器应携带1/4的150A,因此150A/4 = 37.5A将流经每个分流器。  功率= I^2*R = 37.5^2 * 0.0005 = 0.7 W。 如果电阻器是每个3W的电阻器,则它们应该能够处理功率,除非我漏掉了一些东西。