This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:运算放大器绝对最大输入电压

Guru**** 2528490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625634/lmc6484-op-amp-absolute-maximum-input-voltage

部件号:LMC6484

该数据表说明输入电压范围为(V-)- 0.3 至(V+)+ 0.3。

数据表还指出输入引脚处的最大电流为+/- 5mA,注释3提到"仅当输入电压超过绝对最大输入电压额定值时才需要限制输入引脚电流。"

电流限制额定值是否推断只要不超过电流限制,就可以超过最大输入电压?

非常感谢

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran,

    当我阅读LMC6484数据表时,似乎是推断的信息。 操作设备时超出绝对最大额定值并不一定意味着设备会损坏。 LMC6484数据表在表6.1 绝对最大额定值注释1中说明:

    " (1)超出绝对最大额定值下所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。 这些只是压力等级,并不表示设备在这些条件下或在建议操作条件下指定的条件以外的任何其他条件下正常运行。 长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。"

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程