This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:原理图设计

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625577/ina219-schematic-design

部件号:INA219
主题中讨论的其他部分: INA210

你(们)好

我的客户正在采用INA219解决方案。  VIN+是来自直流-直流的12伏电压,切换频率为250千赫。 RSHUNT为2mohm。 是否需要在INA219输入中添加滤波器电路? 如果是,则需要什么R和C值? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,David,

    我假设INA219的Vin+输入连接到电源IC补偿电路后面的电源导轨。 如果不是,并且INA219在电源芯片的补偿电路中,那么您确实需要注意这些滤波器值,并知道在这种情况下我们的部件可能不起作用。

    无论如何,如果INA219在补偿电路之外,很可能不需要添加输入滤波器。 您可以在数据表第8.4 .1节中阅读此信息,但只有在您正在测量的电流中预期500kHz ADC采样频率的1MHz瞬变或其他更大谐波时,输入滤波器才是真正必要的。

    250kHz开关频率波纹的幅度是多少? 这里有一个错误的折衷方案。 如果您不添加输入滤波器,那么您的精度可能会因部件的CMRR为250kHz而受到影响,而CMRR未在数据集中列出,但在250kHz时不应低于40dB。 但是,如果添加输入滤波器,则精度将会受到影响,因为输入偏置电流将与串联电阻器相互作用,从而产生更大的输入电压偏移。 这就是我们通常建议这些电阻器小于10欧姆的原因。 INA210的7.4 1部分很好地解释了此错误分析(如果您想查看)。

    Peter Iliya
    电流并联监视器应用