This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA699:锁模电路

Guru**** 2819215 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA699, LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624271/opa699-clamp-circuit

部件号:OPA699
主题中讨论的其他部件:OPA857LMH6629

你(们)好

OPA857的夹紧电路是什么?

我可以看到有关内部ESD保护的图38。

夹紧电路的含义是否几乎等于ESD保护电路?

我只想确认OPA699的图18是否表示为夹紧电路,因为OPA699数据表中没有对“夹紧电路”的描述。

如果是,同样的原因,我相信LMH6629也有夹紧电路(ESD保护电路)。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA857:

    OPA857中有两组钳位电路-一个常规ESD二极管1 (第16页,图38)和钳位电路(如第1页的功能框图所示)。 当器件引脚上的电压高于/低于电源时,ESD二极管电路会将电流转向电源,而输入(即 -放大器的输入电压)和参考电压输出是为了保持输入电压高于或低于参考电压1V。

    OPA699:

    图18中的ESD电路类似于我为OPA857所指的ESD保护(非钳子电路)。 此器件还在输入之间具有肖特基二极管类型电路 ,允许差动输入高达±Ω Vs (ABS最大额定值表)。 如果您对与VH和VL销相关的夹具感兴趣, 然后,它们的设计更加精密,带有一些有源电路,允许线性输出,直至非常接近VH和VL电压,并且如果放大器碰到VH和VL电压,则允许放大器迅速脱离饱和状态。

    LMH6629:

    此器件具有常规ESD保护二极管,类似于OPA699的图18和OPA857的图38。 它还在+in和-in之间具有通常称为背对背ESD二极管的元件,以防止输入差动电压过高,因此ABS最大表具有3V的最大差动输入电压。

    希望这能澄清三个装置之间的二极管保护和夹子电路的差异。

    谢谢!

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keyur

    感谢您提供详细信息。

    让我确认以下内容?

    OPA857:
    OPA857的锁模电路不是用于输出锁模,而是用于输入锁模。 正确吗?

    LMH6629:
    LMH6629是否单独具有常规ESD二极管和背对背ESD二极管?
    如果是,常规ESD二极管和背对背ESD二极管的使用有何区别?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA857:

    正确,以下功能方框图中的夹紧电路是为了防止输入与Vref电压的分离距离过远,而不是用于输出保护。 OUTN和Vref之间显示的连接主要是因为OUTN引用了Vref。

    LMH6629:

    是的,它有两种。 结构看起来类似于下面两个组合的,即+/-Vin引脚,每个引脚都有常规ESD二极管,以及它们之间的背对背二极管。

    当这些外部引脚上的电压高于或低于电源时,常规ESD二极管会保护引脚。 背对背二极管可防止放大器的+和-输入之间产生明显的差动电压。 在LMH6629数据表的ABS max部分,您可以找到一个技术指标,即3V时的最大差动电压。 这是背对背二极管将强制进入的电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keyur

    感谢您的回复。

    关于LMH6629,我了解它没有钳子电路,而是两种ESD二极管。

    LMH6629的过载恢复时间规格为2 nsec。

    此恢复时间是否取决于ESD二极管的性能? 还是仅限内部晶体管性能?
    我想知道为什么LMH6629的恢复时间比OPA857快。

    BestRegards