This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:MOST JFET输入电压和放大器;MOST正输入电压

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625148/opa2810-most-jfet-input-voltage-most-positive-input-voltage

部件号:OPA2810

大家好,

我对数据表中最正的输入电压和JFET输入电压感到困惑。 下面的两个问题可以帮我解决吗?

  1.两者有何不同?

  2.我可以使用的最大共模输入电压是多少?  

谢谢!

此致,

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cera,

    OPA2810具有一个JFET输入级,该输入级从Vs+激活至~3V,然后转换为Vs+-3V至Vs+区域的不同类型。 在这一狭窄区域内,共模和其他直流性能将会下降,超过所谓的"最正JFET输入电压"。

    该器件将在指定为“最正输入电压”的整个区域中作为放大器执行,但在“最正JFET输入电压”规范中,该区域接近Vcc的最后一位的性能会下降。

    希望澄清。

    谢谢!
    Keyur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keyur:

    感谢您的回复。

    此致,
    Cera