This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4011:PowerPAD连接

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4011, DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624229/ths4011-powerpad-connection

部件号:THS4011
主题中讨论的其他部件: DAC8871, OPA211A

您好,

可以让THS4011的电源垫浮动吗?

目前,客户使用OPA211A作为DAC8871输出的缓冲器。
然后,从+10V到-10V的稳定时间并不比数据表中的数值好。
在以下POST中,建议使用THS4011从OPA211A更换。
由于OPA211A没有电源垫,因此没有散热垫的布局。

这个问题与以下E2E员额有关。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/62.2084万/2296640</s>229.664万

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝,

    THS4011热垫与封装中的所有端子电气隔离。 所以,是的。 它的电源垫可以保持浮动。 您是否知道客户正在使用什么OPA211A封装? THS4011 SOIC (D)封装没有电源板,可以作为OPA211A SOIC (D)封装的引脚到引脚替换。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rohit San,

    感谢你的帮助。
    不幸的是,它们使用OPA211A的MSOP封装。

    此致,
    柳枝