This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA698:低电压操作?

Guru**** 2578625 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA698, OPA699, OPA838, OPA890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624427/opa698-low-voltage-operation

部件号:OPA698
主题中讨论的其他部件: OPA699OPA838OPA890

是否有人知道OPA698和OPA699限制放大器是否将使用+3V单电源工作?  通常给出+5V Vcc,但没有提到最小值。  我假设有一些最低电源电压要求。  我计划在低电压,电池供电设计中将其用作软限制器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chance,

    OPA698和OPA699的最低电源电压要求为+4.5V。 我认为这些设备在工艺和温度范围内不会在+3V单电源下可靠地运行。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。  回答后,我反转了电压,并给出了OPA698 +/-2.5V导轨,总电压分布为5V。 零件在此配置中似乎工作正常。  但是,对于运算放大器来说,这是非常耗电的。  我的软限制器原型电路本身可吸入超过20mA的电流,我计划每个印刷电路板有四个这样的电路!  这种电流消耗可能会使零件无法符合我的电池供电设计。  德州仪器(TI)是否在更新,更小,电流更低的封装中提供类似的部件?  欢迎提出任何建议。  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chance,

    很抱歉,我们在较低版本的软件包中没有类似的部件。 您是否可以使用较低的电源电压部件,例如OPA890或OPA838,它们在+3V工作,在输出电压达到其余量限制时提供软限制? 您可能需要查看"典型特性图"部分中的超速恢复图,以了解它是否符合您的期望。 OPA890和OPA838都会消耗~1mA的电流,应适用于电池供电的应用。

    此致,
    Rohit