This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:输出电压摆幅

Guru**** 2526560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625143/opa1622-output-voltage-swing

部件号:OPA1622

您好E2E:

我正在与OPA1622合作

我已经在实验室中配置了它,并且在峰值输出和电源导轨之间看到大约1.5V (0和13.5VDC)

 

下面是我设计的测试电路,用于帮助验证OPA1622是否适合我们的设计。

我有意将运算放大器饱和,并看到它在1.5V电源范围内航行。

我觉得我可能缺少一些明显的东西,但为什么大约有1.5V的余量?  数据表中列出的"电压输出从导轨摆动"参数介于800-900mV之间,具体取决于负载。  这难道不是坡道的"余量"吗? 造成额外600-700mV切断的原因是什么?  输入信号仅为1kHz,因此远离电压输出。  

 

CH1-YEL:对安培的输入(不适用)

CH2-BLU:VCC导轨

CH2-PPL:OPA1622中的输出1

ch2-grn:OPA1622中的输出2

光标用于显示余量。

(CH2,3,4均在同一点居中, CH1在屏幕中间居中)

R_负载 此时约为80欧姆  

 

感谢您的帮助!

此致,

拉塞尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell,

    您的想法至少有两个问题。

    首先,对于线性输出摆幅,您必须查看AOL测试的条件,其中输出未失真,而不是输出摆幅,这是指将输出压紧在轨道上; 因此,对于32欧姆负载(Iout~97mA),导轨输出电压必须为2V,对于600欧姆负载(Iout~28mA),导轨输出电压必须为1.5V。

    第二个问题是13.5V输出和80ohm负载,Iout~169mA,因此高于短路保护限值,这将限制输出摆动-见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应Marek!

    拉塞尔