This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA129:此设备是否可以作为未封装的芯片获得?

Guru**** 1720660 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, LMC6482, LMC6001, LMC6081
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623936/opa129-can-this-device-be-acquired-as-an-unpackaged-die

部件号:OPA129

我正在考虑将光电二极管与反向阻抗放大器集成在一起,我想知道OPA129是否以芯片形式提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    很抱歉,我们回复您的速度很慢。 作为芯片提供的TI产品数量有限。 我找到了此网页,其中列出了以下可用的网页:

    www.ti.com/.../overview.page

    OPA129不在列表中,但如果您的电源电压较低,则可以使用LMP7721,低femptoamp输入偏置电流放大器。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    如果5V电压过低且可达15V电源,我还建议使用LMC6001 (经测试符合25fA)或LMC6081 (LMC6001的母芯片,通常仍小于20fA)。 或LMC6482 (如果需要R-R输入)(通常为<20fA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Thomas。  这很有用。

    最佳,

    Eric