This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.2064万:来自LMP9.2064万的测量值不准确

Guru**** 2500845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623703/lmp92064-inaccurate-measurements-from-lmp92064

部件号:LMP9.2064万

我在与LMP9.2064万EVM BoosterPack评估板几乎相同的电路上使用LMP9.2064万,但有以下更改:

- SPI线路来自5V微控制器,无串联电阻器(评估模块中使用33欧姆电阻器)

- SPI总线上无隔离

- INVP/INVG分压器的输入为12V

我可以与LMP9.2064万通信,并可以无问题地回读标识寄存器。 读取Current返回看似随机的值(通常为0xF00或0x0nn或0x1nn范围内)。 读取电压返回的值非常接近12伏(低至10伏或高至13伏),差异很大,因此我必须从大样品集中取平均值,以获得准确的电压。

现在,当我使用 完全相同的软件来控制LMP9.2064万EVM评估板时,使用相同的微控制器通过3.3V电平转换器来控制,就没有问题了;每次都能准确地报告电流和电压。

鉴于两个电路之间的唯一显著差异是串行SPI电阻器,这是否是一个问题? 我在示波器上看不到这些信号有任何明显的响铃,并且可以根据需要多次读取ID寄存器,而不会出错,所以我想说SPI通信是正常的。

PCB布局尽可能地遵循了给出的指导原则,尽管分流电阻器与LMP9.2064万之间的距离很明显,大约1.5。" 在评估版上,这更接近了。

数据表还显示DAP是无连接的,但评估模块原理图显示它与地面相连。 应如何附加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我需要更多信息来全面调试您的电路。 原理图会有帮助,但这里需要考虑一些因素。

    答  因此,您正在以12伏*的共模电压(1.6 /(1.6 + 46.4 千欧))= 400毫伏驱动INVP,正确吗?
    B.  如何将MCU的接地连接到LMP9.2064万接地? 在EVM Booster Pack中,U3和U4隔离器用于将MCU的IGND和LMP9.2064万的GND和DGND进行交流耦合。

    根据LMP9.2064万数据表部分8.2 ,2.1 隔离还支持150 Mbps速率,并提供12 MHz双向通信所需的小传播延迟。 如果以这些速度读取和写入命令,则添加此隔离是另一个可能的调试步骤。

    DAP应按照LMP9.2064万 EVM Booster Pack中的步骤连接到接地平面。 此连接用于散热。 LMP9.2064万数据表的引脚功能表将其描述为“无连接(请勿连接)”,因为它没有物理连接到芯片中的任何东西。 也应将其接地,以便不会接收任何可能的EMI。

    Peter Iliya
    电流并联监视器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    我尝试了SPI传输速率降至100 KHz,结果相同。 只读寄存器(制造商ID等)返回的数据始终良好,但电压和电流ADC不会。

    与MCU共享的数字接地连接至LMP9.2064万的引脚7 (GND),10 (DGND),6 (INVG)。

    分流电阻器和分压器底部电阻器的模拟接地与LMP9.2064万附近的数字接地连接在一起。

    您说的是正确的,我正在读取分压器到INVP的输出处稳定的400mV。 我尝试用一些固定电阻调整INCP/INCN上的电压,以产生0V至70mV的范围,它似乎与从ADC读取的数据无关。

    如果我将INVP或INCP短接至接地,ADC仍会产生波动的非零值。

    我现在已将DAP接地,操作没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您期望测量的可编程负载电流是多少? 您如何生成负载电流? 您的12伏电源的额定电流是多少? 所有这些如何连接到您的主板?

    此外,您如何调整INCP/INCN上的电压以产生0伏–70毫伏? 您是否通过调整某些源电阻器来调整负载电流? 您的负载是多少?

    由于您已正确参考并建立了所有接地SPI通信,因此问题必须涉及电流源的设置或您的电路板的某些布局问题,特别是50mOhm并联电阻器(LMP9.2064万 EVM增强包的R1)。 因此,任何示意图或图片都有助于调试。

    谢谢!

    Peter Iliya

    电流并联监视器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于有此问题的任何其他人来说,问题是REFC/Refg电容器上的焊接接头损坏,导致参考电压不稳定。 因此,REFC一直处于浮动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴您能找到问题所在。