This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV170:TLV170/171/172全轨至轨输入的性能降低。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV171, TLV172, TLV170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624495/tlv170-tlv170-171-172-reduced-performance-for-full-rail-to-rail-input

部件号:TLV170
主题中讨论的其他部件:TLV172,TLV171

在tlv170,tlv171的数据表中,tlv172提到:"输入可以在负轨以下工作100 mV,在正轨的2 V内工作,以实现正常操作。 请注意,这些设备可以在超出正极轨的100 mV全轨对轨输入下运行,但在正极轨的2 V内性能会降低。"

在这种情况下,性能下降意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当在2伏正极轨范围内工作时,偏移电压和漂移将增加,宽带噪声和1/f噪声角 将增加,开环增益,共模抑制,带宽和转换率将降低。   其中一些信息包含在TLV170数据表的应用部分中,您可以在主规格表中推荐的共模范围内运行时将其与规格进行比较。  我在下面列出了这些信息以供参考。