This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:扭矩马达控制

Guru**** 2818165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623098/opa454-torque-motor-control

部件号:OPA454

当我设计改进的Howland电流泵电路时,我想进行最坏的情况分析,考虑偏置电流,放大器的偏移电压和部件公差。  

我偶然发现 了Tim Green (PA线性应用)所写的幻灯片《改进的Howland电流泵》,这里我对 第5页上解释的公式感到困惑。

问题:设置RX=RF和RZ=RI。    替换和计算RX和RZ时,IL似乎与方程式不完全匹配。

是否有人能帮助我更好地理解第5页上的原始公式? 或者,如果放大器的偏置电流,偏移电压被考虑在最坏情况分析中,公式是什么?

非常感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../Improved-Howland-Current-Pump.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pengfei,

    我会研究一下,并尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机解决。 如果还有其他需要帮助的地方,请告诉我们!