This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:RTM是什么时候?

Guru**** 2868450 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623396/tlv9062-when-is-rtm

部件号:TLV9062
主题中讨论的其他部件:TLV9064

尊敬的专家:  

我的客户对TLV9064感兴趣。

您能否告知当前状态。

RTM的最新计划是什么时候?

软件包是TSSOP。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shinichi:

     我们的市场营销团队将有人就TLV9064PW RTM事宜与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colin:

    感谢您的回复。

    我期待着等待您的信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shinichi:

    我是Amanda Weise,是TLV9064的PME。 我想就您请求的有关TLV9064发布计划的信息与您联系。

    由于TI加快了发布流程,我们将很快在TI.com上提供此器件的样例。

    至于发布,我们的目标是在2017年第四季度中期发布SOIC和TSSOP版本。

    如果您想直接与我联系,我们可以详细讨论您所看到的感兴趣的客户,以及设备上的更多详细信息。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Amanda Weise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amanda:

    感谢您的回复。

    我将与客户分享此信息。

    我期待等待RTM。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一