This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:MPY634KU

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624223/mpy634-mpy634ku

部件号:MPY634

您好,

我想知道MPY634KU,宽带宽精度模拟乘法器工作温度,  它被称为'温度范围规格'-40到+85Deg C

我们是否可以通过 将源电流限制在其最大额定值的50 % 来在100度环境温度下操作此功能?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basil您好,

    我不建议在100 C TA下使用MPY634KU。 此塑料封装的绝对最大额定存储温度为+85 C。以100 C TA的温度操作设备将使TI标准保修失效。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程