This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901数据表。 在我看来,这两个数据陈述似乎存在冲突?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624060/lm2901-lm2901-data-sheet-it-appears-to-me-these-two-data-statements-are-conflicting

部件号:LM2901

我需要有关了解LM2901数据表的帮助。 在我看来 ,这两个数据表陈述似乎是相互冲突的陈述?

我一定是搞砸了吗?

亚利桑那州图森的拜伦。

8.3 功能说明
LMx39由PNP复合晶体管对输入组成,允许设备以极高增益和快速响应,输入偏置电流最小。 输入复合晶体管对输入共模电压能力产生限制,允许LMx39从接地至(VCC–1.5 V)差分输入准确工作。 这为3.3 V和5 V的现代供应提供了大量的头部空间
该输出由漏极开路NPN (下拉或低侧)晶体管组成。 当正输入电压高于负输入电压和偏移电压时,输出NPN会吸收电流。
VOL具有电阻性,可随输出电流进行调整。 有关输出电流的VOL值,请参阅"规格"部分。

9.2 .2.1 输入电压范围
选择输入电压范围时,必须考虑输入共模电压范围(VICR)。 如果温度操作高于或低于25°C,VICR的范围为0 V至VCC–2 V。这会将输入电压范围限制为高达VCC–2 V,低至0 V。超出此范围操作可能会导致不正确的比较。
以下列表描述了某些输入电压情况的结果。
•当In–和IN+都在共模范围内时:
如果输入–高于IN+且偏移电压,则输出电压低,且输出晶体管漏电
–如果输入–低于IN+且偏移电压,则输出为高阻抗且输出晶体管不导电
•当In–高于共模且IN+处于共模时,输出为低电平,输出晶体管正在吸收电流
•当IN+高于共模且IN-处于共模时,输出为高阻抗且输出晶体管不导电
•当In–和IN+都高于共模时,输出为低电平,且输出晶体管正在吸收电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Byron:

    数据表正在更新中。 一些管理问题目前使其无法发布-但将会更新。

    8.3 文本部分向后显示。 当反相输入(in-)高于同相输入(in+)时,输出将吸收电流(变为低电流)。

    9.2 .2.1 文本正确。