This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:无输入导轨导致输出驱动到导轨

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623985/iso124-no-input-rails-causing-output-to-drive-to-rails

部件号:ISO124

您好,

我有一种设计,其中输入导轨并非总是提供,因为它们是从可以关闭的输入端导出的。 启用输出导轨后,输出向VS2+或VS2-节点偏移。 在这种情况下,是否有办法强制输出锁定在GND2节点上?

VS2导轨为+-15V

一旦提供了输入侧轨,输出将按预期进行,25mV至45mV负偏移除外。

谢谢!

David Kraemer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    遗憾的是,在输入端未通电的情况下,无法轻松地将ISO124输出跟踪到接地。 这是一个新项目吗? 我们可能会有一些您感兴趣的新型隔离放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,

    我想你是想说,没有一个容易的办法去实现目标。 这是一种新设计,但我们手中已经有电路板,因此占地面积在某种意义上被卡住。 该设备用于监控缩小的高压线路,因此精度是关键。 我喜欢输入偏置电流更好的设备,但我认为没有很多好的选择。 我担心的是,如果ISO124输出漂移过低,下游ADC可能会超出范围。

    感谢您的任何想法。

    David K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    是的——不知怎么的我放弃了“不”,对此感到抱歉。 我们在管道中有几个新零件,但包装会有所不同。 如果您可以使用具有更好隔离功能的较小包装,请告诉我们,我将请其他人为您提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    感谢您提供信息。 我当然会考虑其他部分。 请告诉我您的想法,这些想法可能有助于解决浮动节点问题。

    David K.