This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:opa350

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623401/opa350-opa350

部件号:OPA350

尊敬的各位:

我制作了一个光电二极管互阻抗放大器作为图片。

我不知道为什么会发生电压漂移,尽管光强度稳定。

在此电路中,我使用了反馈电阻器,这是一系列较小的电阻器。  

我如何才能避免这个问题?

我想使用该放大器来监控光强度的细微变化。 将光电二极管放入一个小盒子中,盒子上有一个非常小的孔。

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,儿子,

    为了帮助您,我们需要有关您的申请的更多信息。 总的反馈阻力是多少? 您的供电电压是多少? 您目前使用的是哪种级别? 您看到的是什么问题,您是否有示波器图解来演示行为? 您分享的信息越多,我们就能为您提供更好的帮助。 通常,您需要包括一个反馈电容器,以补偿光电二极管电容和大反馈电阻之间的相互作用。 如果没有此电容器,很可能是运算放大器不稳定。  另外,请注意,由于OPA350输出只能在负极轨上方50mV以内线性摆动,因此在暗电流条件下(二极管中没有电流),电路才能正常工作,因此您可能无法通过单个电源为电路供电。  顺便提一下,请检查Isignal的极性-其显示方式会导致输出为负,因此需要OPA350在负电源电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Zak:

    反馈为500mohm。 电源电压为单个5V。 电流约为10^-8A=10nA。 我使用的光电二极管是BPW 34。  

    我还使用了反馈10pF保护罩。  

    我从光显示器数据中得到的一幅图。 可以看到线条稍微上升。

    使用电源时,您是否意味着我必须对二极管应用偏置模式?

    非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,儿子,

    感谢您提供此信息。 我模拟了您的电路(见附件),并确认您的配置稳定。 附加图中的y轴是否应该是以mV为输入电压? 根据模拟结果,输出上的RMS噪声约为2mVrms,这意味着您可能会在输出上看到大约12mVpp的噪声。 根据所提供的数据量,很难确定输出是否实际漂移,但看起来偏移了1.5mV。 考虑到您的运营收益,任何数量的因素都可能影响测量。 如果电阻为500MOhm,则会转化为光电二极管中大约3pA的偏移。 由于您所选光电二极管的灵敏度,这将对应于辐射度的微小变化(光电二极管曲线的延伸幅度不够小,无法准确说明其强度),因此我想知道设置中的某些东西是否会略微移动以使测量偏移(相对于光电二极管的光定位, 进入盒子的环境光线强度等)

    您驾驶的是哪种类型的负载? 此外,可能是偏置电流或偏移电压随温度而略微移动,因为随着较大的增益,即使温度稍有变化,也可能产生这种偏移量。 此数据是在运算放大器运行一段时间后还是在启动后立即获取的? 我认为很难找到这种错误的来源,但您可以尝试移除光电二极管并连接一个恒定电流源,以查看您是否可以再现这种行为。 这将告诉您它是与光电二极管/灯的变化还是运算放大器参数的变化有关。

    关于电源,OPA350的输出不能一直摆动到地电位,因此,只要光电二极管上没有光照,您就需要对运算放大器的同相引脚施加一些偏压,以防止输出饱和。 鉴于您选择的光电二极管的暗电流在毫微安范围内,我认为这不是您的问题。

    e2e.ti.com/.../OPA350-TIA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    用它驱动的负载是一个步进电机,我认为它会影响输出。 它们共用一个5V电源。

    正如您所说,运算放大器的偏置电流也可能是我将通过电流源测试的主要代理。

    当我将电路连接到整个设备时,可以正确地看到电路。 实际上,观察到的曲线会在绕某条水平线略微摆动之前逐渐下降。

    非常感谢您的回复。