This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:缩短恢复时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623229/opa857-improvement-of-recovery-time

部件号:OPA857

你(们)好

OPA857具有内部夹紧电路块,用于饱和后恢复。

我们的客户正在寻找一种方法来缩短OPA857的恢复时间。

OPA857提供25 ns的恢复时间,但要求更快(如果可能,~1nsec)。

您是否有办法缩短恢复时间?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用OPA857时,可能无法获得1 ns的恢复时间。 我的最佳建议是尽量避免使设备过载。 如果使用增益为20k的设备,他们可以将其切换至5k模式,以降低在失去某些增益时使设备过载的可能性。

    此致,