This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4520:相位余量模拟问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623609/ths4520-phase-margin-simulation-questions

部件号:THS4520

我一直在尝试模拟客户设计的稳定性和TINA寄存器(-)中的相位图(图中相位部分为-100)。 这似乎表明THS4520在客户的操作点不稳定,但我不确定这是否正确,因为THS4520是全差分放大器。 示波器的镜头不显示任何不稳定。 我只是想了解为什么图形的相位部分显示为(-)负数。 这只是表明应用程序非常不稳定吗? 如果我知道谁在关注这个问题,我可以通过电子邮件向您发送TINA模拟,如果您需要查看它。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有机会查看此请求?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    您是否可以发送TINA模拟,因为我无法理解您所说的相位图的负部分是什么意思?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    我理解。 我会直接发送给您。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist