This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:对放大器的输入进行预分,以选择增益=1V/V或10V/V

Guru**** 2604975 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622345/ths4303-prescaling-the-input-of-amplifier-to-have-an-option-to-have-gain-1v-v-or-10v-v

部件号:THS4303

您好,

对于我的应用,我发现THS4303安培的性能规格是理想的,但我希望有一个选项,将安培电路的有效增益设置为1V/V或10V/V (这是默认的固定增益选项)。 为此,我考虑在安培输入处使用由匹配精密9K和1K欧姆电阻器组成的10:1分压器来预调输入信号的1/10,这与安培的10V/V增益相结合,应可产生1V/V的有效增益 如果我想将其用于10增益,只需将此分压器从路径中卸下即可。

假设我的原始传入信号摆幅在一个情况下仅为10mVpp (50MHz正弦)。 在该输入预标定为10:1之后,在输入电流处将其标定为1mVpp,在输出电流处,将在10X安培增益后返回10mVpp。 您是否注意到这种方法的问题,特别是考虑到安培的预标定输入幅度非常小,即只有1mVpp? 与原始传入的10mVpp正弦波相比,放大器的增益10mVpp输出在正弦波质量(额外噪声,谐波失真,振幅误差等)方面是否会显著降低?

谢谢!

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anoop,您好!

    通常不建议衰减输入信号,因为它会在信号链输出处增加额外的噪声。 使用固定10x放大器增益时是否存在问题,从而使输出为100mVpp,获得10x增益? 100mVpp信号仍然有点低,THS4303应该能够轻松处理此类信号。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    事情是,我正在使用这个电路来感应特定节点的信号,并通过它来驱动ADC的输入。 我的要求只是测量节点处正弦波的峰-峰幅。 由于大多数信号摆动都在10mVpp附近,所以它只占ADC输入范围的很小一部分,所以我想有一个选项,以便在需要时也能获得10X的信号。 但我不想选择永久10V/V选项,因为有时感应信号可能会显示为500mVpp,在这种情况下,在10倍增益后,放大器的输出将会大量地过度驱动ADC输入。 我只想在绝对必要时使用10X增益选项,即如果我看到有关振幅测量精度的默认1X增益配置有任何问题。 因此,我想用这个单安培来选择两个选项。 默认使用案例为1X增益,仅当需要基于观察结果时才激活10X增益。

    谢谢!

    Anoop  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anoop,您好!

    在这种情况下,您应该能够使用1x增益配置,并在需要时切换为10倍增益放大。

    此致,
    Rohit