This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629SDEVAL:尝试使用和测试组件。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629SDEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623450/lmh6629sdeval-trying-to-use-and-test-the-component

部件号:LMH6629SDEVAL

所以我有LMH6629SDEVAL板,我只是想打开放大器以获得一些性能规格。
我没有实际改变主板上的任何组件,所以所有的电阻值和其他值都不符合规格。
我没有更改开关的位置,因为AppNotes ("用户指南")在由两个开关的位置决定的模式上不是很清楚。
开关A打开开关B关闭"正常操作"

我正在使用Agilent E5062A矢量网络分析仪(VNA),我知道如何为VNA执行双端口校准。
我已将"In +"连接到VNA的端口1,并将"OUT "连接到20 dB衰减器。 我离开PD浮动(默认为逻辑1),打开放大器。 我让COMP浮动,这无关紧要,(我认为),因为我不是根据给定的电路来寻找高于10 V/V的增益。
我离开了“在”浮动,因为我不确定该怎么办,我确信这是我问题的一部分。
我不确定我是否应该将虚拟负载(50欧姆负载)连接到评估板的反向输入,或者让其保持浮动状态。

完成所有校准后,我将一切都连接起来,确保我的校准没有丢失(哦,是的,我校准了VNA的全频范围:300kHz至3GHz),打开了电源,  
S11获得了-50 dBm的信号,而S21的查找却是错误的。
(我的目标是确定放大器的响应从至少300kHz到大约750MHz (我可以接受响应较差,我只想查看一些数据),然后完成我需要的所有操作,然后重新测试; 我只想先确保主板工作正常)

我想知道是否有人能把我犯的一个明显的错误告诉我,不在球棒上。
感谢您阅读本内容,
 - Dillon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dillon:

    LMH6629SDEVAL主板使用什么电源? 我将以+V =+2.5V,-V =-2.5V和接在电路板上接地的GND引脚开始。 这将使输入共模电压居中到GND,只要电路板没有改动,您就应该得到S21。 由于不应在主板上填充RGB,因此不需要在-in处进行端接。

    我想您可能已经用单个+5V电源为主板供电了。 以这种方式为主板供电没有任何问题,但您需要将+in的输入共模调整为+2.5V,这将在其输入共模操作范围内。

    此致,
    Rohit