This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流,电压感应

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250-Q1, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623866/current-voltage-sensing

主题中讨论的其他部件:INA250-Q1INA260

您好~

正在开发汽车蓄电池电压和电流感应解决方案的客户。

对于电流感应,请考虑集成电流感应电阻的INA250-Q1,

顺便说一下,是否有任何良好的电压监控设备? 众所周知,汽车输入范围为8~18V,因此需要读取该范围的精确值。

首先,我提议使用电阻分压器+运算放大器解决方案,但客户正在寻找更坚固,更方便的解决方案,如单芯片基座。

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔镇淑您好,

    如果您正在寻找具有集成分流器的电流感应解决方案,那么INA250-Q1是正确的选择。 但是,如果您只需要一个能够处理8至18V共模输入的汽车零件,则还有更多选项。 如果您绝对不需要汽车合格的解决方案,那么您可以考虑INA260,因为它可以监控电流和电压。 但是,目前没有此零件的汽车合格版本。

    至于电压监控解决方案,我们建议的正是您所提议的,在降低增益配置中使用运算放大器将电压划分为可用范围。

    我们的设备是电流监测器,如果并联电阻器与已知的固定负载电阻器串联,则可用作电压监测器。 然后,在分流器中看到的任何电压差都将被输入到内部放大器,后者将产生与输入电压成比例的输出电流或电压。  有点像一个环形路,但是可以。