This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524EVM:有关EVM原理图的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4524, THS4521, THS4524EVM, ADS1278-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623058/ths4524evm-question-about-evm-schematic

部件号:THS4524EVM
主题中讨论的其它部件:THS4524THS4521ADS1278-EP

大家好,我正在查看THS4524EVM原理图的THS4524数据表,我有一个问题。 下面的第一张图片来自THS4524的数据表,第二张图片来自THS4521 EVM。 EVM原理图中的输出电阻器R16和R17不在反馈路径中,因为它们在数据表原理图中。 哪种示意图表示正确? 如果两者都是,可否解释为甚么呢?

感谢您的参与,

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    两种示意图均正确。

    数据表中的第一幅图片实现了低通滤波器以及差分至差分单位增益。 由于反馈路径中有1.5nF电容和50欧姆电阻器,因此实现了滤波器。

    THS4524EVM的第二张图片仅实现差动到差动单位增益。 如您所见,没有实施反馈上限。 由于EVM上的R16和R17电阻器,测量仪上会出现衰减现象,从而将整体增益降低到小于1。

    您可能需要查看以下链接以了解FDA的工作情况: www.ti.com/.../sloa054e.pdf

    此致,
    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,感谢您的回复。 阅读应用手册时,第22页和图28显示了ADC输入端的共模滤波电容器。 应用说明指出,电容器可以是差分电容器C3的2倍。 我将使用的ADC是ADS1278-EP。 该数据表(第37页第6节)建议共模电容器的尺寸为差分电容器的1/10。 哪个数据表具有先例?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit Bhat 说:
    由于反馈路径中有1.5nF电容和50欧姆电阻,因此实现了过滤器。[/QUOT]

    是这样吗? 在计算滤波器的切断频率时,反馈路径中是否应该是49.9 1049.9 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    在应用手册中,图28显示了ADC上的差动盖(C3),该电容可细分为ADC输入端的两个值为2x的单独共模滤波电容器。 因此,您可以使用差速器盖或共模滤波器盖。  

    在ADS1278-EP数据表中,它指出应在差动输入之间直接使用1nF至10nF -这是一个必须条件。 此外,它还表示您可以在每个输入端使用接地端盖,其尺寸不应超过差分端盖的1/10 (~100pF)-这是一种可能的情况。

     因此,对于ADS1278-EP的建议是,您肯定需要在其输入端使用1nF到10nF的差动盖,这不能像应用说明中所说的那样细分为共模滤波器盖值的两倍。 除了差分电容之外,您还可以在每个输入上添加100pF电容,以便在ADC时钟周期的保持阶段过滤掉任何充电回退噪音。 要回答您的问题 ,优先考虑ADS1278-EP中提到的注释。  

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexey,

    抱歉,是的,您回答正确。 过滤器通道由1k+Ohm= 49.9 1049.9 与1.5nF电容并联实现,提供1/(2*PI*(RF||cf))的过滤器切断频率。 我主要指的是两个电路之间的附加部件,它们是它们的区别。

    此致,
    Rohit