This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 专用引脚输出运算放大器

Guru**** 2926920 points

Other Parts Discussed in Thread: TL343, TLV2231, TLV2221, TS321, LM321, LMV981-N, LMV931-N, LMV321, LMV821-N, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623424/special-pin-out-op-amp

线程中讨论的其他部件:TL343TLV2231TLV2221TS321LM321LMV981-NLMV931-NLMV321LMV821-NTLV6001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些选项包括:

    TL343

    TLV2221,TLV2231

    LM321,TS321

    LMV321,LMV981-N,LMV931-N,LMV821-N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ting,

    这称为"LMV321"或"东南"引脚输出,因为输出位于右下角(东南)。 这种引脚在低电压"LMV"型设备中很常见(但并非总是如此!)。

    在Selguide中,SOT-23和SC-70设备的pinput在设备信息页面底部的"其他注释"部分中注明。 因此您可以进行参数搜索,但要确保验证引脚。 很遗憾,您无法搜索引脚(但我打算添加)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV6001是一款常用的通用放大器,也可在同一引脚上使用。  查找"TLV6001U"设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ron:

    感谢您的及时回复! 非常感谢!!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的帮助! 我刚发现Excel工作表中包含东南信息! 期待添加到SelGuide~的引脚

    谢谢!
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Collin,

    感谢您帮助解决我们的问题! 了解~á n球场东南部引脚的过程就像幸运抽签

    谢谢!
    此致,