This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA103:为非接触位移读数选择仪表放大器

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA103, INA111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623344/ina103-selection-of-instrumentation-amplifier-for-non-contact-displacement-reading

部件号:INA103
主题中讨论的其他部分: INA111

您好,

我正在研究使用电容式探针测量极小的位移。  

目前,我们正在使用一个HPP-75E-A-L2-5-B-D探头,通过同轴连接连接至电容式前置放大器(部件号:210-SLC-200Hz-BNC-ENC)。 我相信前置放大器的输出是一个单通道,最初是传输到NI USB 6009 DAQ。

出现了一个问题,即在0.1 -0.2mv处存在大量噪声,我们希望将此噪声放大至1mV。

我一直在想什么是解决这个问题的最佳芯片方法,如果有一个完全不同的产品可以帮助解决这个问题,那也是可以接受的。 我想通过一些在线的简短研究来了解INA模型芯片,但不知道如何缩小我的选择范围。 感谢您的任何帮助。

谢谢你

-凸轮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cam,

    查看Capacitec探头和前置放大器规格后,任何备用输入放大器都需要具有低噪声和极高的输入阻抗。 尽管INA103具有非常低的噪声,但其输入偏置电流较高(微安),与大多数其他仪表放大器相比,此值较高。

    INA111是JFET输入仪表放大器,具有低噪声和低输入偏置电流,通常为+/- 2 PA。 这可能是一个更好的选择。

    www.ti.com/.../sbos015.pdf

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    感谢您调查问题并提出建议。 查看完本装置的数据表后,我有另一个问题。 INA111AP (AU)和INA111BP (BU)之间是否存在显著差异? 如果是,哪一项最适合我的申请?

    -凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cam,

     INA111BU/INA111BP和INA111AU/INA111AP之间的差异 是B级产品的电气参数性能较高,即B级产品的某些固有误差比A级产品低。  电压偏移(RTI),电压偏移偏移漂移,增益精度和非线性的差异-对于B级器件而言都较低。  INA111数据表中的"电气规格"表并排列出了每个参数,您可以比较这些数字。 它可归至  应用程序所需的性能级别。

    部件号中的"U"和"P"表示分别为16引脚表面安装SOL-16和通孔8引脚DIP封装。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程