This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:LMP8640

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623451/lmp8640-lmp8640

部件号:LMP8640

我正在使用增益= 50的LMP8640 进行电流感应。 如果电流通过电流感应电阻器(使用0.05 欧姆感应电阻器)达到更大的电流0.4 A,则会饱和。 可能的原因是什么?  

我正在使用它来测量通过升压直流-直流转换器中的电感器的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjeev,

    根据我的计算,您期望1V输出,但您看到的却是正电源轨? 您的供油轨是什么? 您能否分享您的原理图;至少是与电流传感器共享零件? 它将帮助我们更快地调试您的电路。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在附上完整的示意图和电源范围。 如果您需要我提供更多信息,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjeev,

    请执行快速直流测试,以确保LMP8640以线性方式工作。  

    1.关闭开关

    2.在VG处施加直流电压:15V,20V和25V (用于3种不同的测量)。

    3.您应测量输出电压~Ω(VG-Vdiode)/Rload * Rshunt * 50V/V

    4.记录实际测量值。 例如:

    在Rload = 50欧姆时

    如果无法进行此直流测试,请告知我们饱和输出电压是多少。 此外,我们还需要您测量LMP8640的差分电压输入(输入3和4)。 请注意,这是单向设备,因此请确保您具有正确的极性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sanjeev:

    除了Mayrim的测试之外,我还有一些问题,

    1.您如何测量电流?
    2.您切换MOSFET的速度有多快?
    3.当ADC未连接到LMP8640时,您是否发现了问题?

    我还会在ADC与电路断开的情况下尝试Mayrim的测试,以确保ADC不会呈现LMP8640无法驱动的容量负载。

    Peter Iliya
    电流并联监控应用