This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA227:温度循环前后的偏移电压略有不同

Guru**** 2386700 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA227
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623118/opa227-offset-voltage-is-slightly-different-between-before-and-after-temperature-cycling

部件号:OPA227

大家好,

我的客户正在评估OPA227在恒温器浴下的偏移电压。
他说  ,环境温度循环前后的偏移电压略有不同(~0.5uV)。 (20°C -> 90°C -> 20°C)
OPA227是否可能有这种情况?

我还怀疑 它可能会出现应用问题(热质量,恒温器浴的准确性等),但如果 有,我想知道任何信息。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八分

    在温度范围内循环使用OPA227会导致各种材料(如芯片,导联框架和注塑化合物)以不同的速率消耗,这会改变封装内芯片上施加的物理应力,从而导致输入偏移电压发生变化-这称为热滞后。  这种现象发生在所有IC中,我们通常在系列电压基准中指定其幅度,但不以运算放大器指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek-San,

    感谢您的详细说明。
    非常感谢您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一次 确认,以防万一。
     以下是否为"花费"类型?  “伸展”是否正确?
    ----------------
    温度范围内循环使用OPA227会导致各种材料(如芯片,导联框架和注塑化合物)不同的速率消耗,
    ----------------

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我的意思是扩展,但扩展的含义相似。  在高温下,大多数材料(如导联架和注塑化合物)会变大-参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek-San,

    我对我的误解表示歉意。
    感谢 您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    每个温度循环序列,特别是在-40C至125C的整个范围内,都可显著降低热滞后的幅度(可能5倍)。 但是,在OPA227偏移仅为+/-200uV最大规格0.5uV的特殊情况下,您可能看不到多少改进,因为您完全处于该部件的热噪声基准范围内:Vnoise热敏=VN*√BWN)=3nV/RT-Hz*(8e6*Vpp) 1.57^0.5 =10uVpp,即60uVpp。