This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:INA188用于XLR麦克风输入前置放大器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA826, OPA1632, OPA1642, OPA1678, OPA1602, DRV134, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622587/ina188-ina188-for-xlr-mic-input-preamp

部件号:INA188
主题中讨论的其他部件: INA826OPA1632OPA1642OPA1678OPA1602DRV134DRV135

各位专家,您好!

我们要设计XLR输入麦克风前置放大器,增益高达40dB ~50dB。 由不同电阻器进行增益设置。

INA188是否适合此应用程序? 或者还有其他选择吗?

我们希望将单端输入转换为差动输入,以获得更高的SNR。  是否有推荐的OP用于SE以比较输出?

最后,我们关注此放大器电路SNR低于-60 dB 。 首先,我们将使用Audio Precision测试电路。

但我们可以使用 仿真工具(例如Tina)来仿真吗?  

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    我认为INA188适用于此应用程序。 另一个要考虑的选项是INA826,它在更高频率下提供更好的CMRR性能,尽管INA826噪声稍大(典型值为18nV/rtHz,G=100时为52µVpp .1-10Hz,而INA188为12.5nV/rtHz和25µVpp)。

    对于单端到差动转换,最佳解决方案将取决于可用的电源和单端到差动转换器的输入源。 如果没有这些信息,我会考虑使用OPA1678,OPA1602或OPA1642进行离散实施。 其他选项为DRV134/DRV135线路驱动器或OPA1632全差动放大器。

    对于噪声模拟,我们的大多数模型都能正确地对噪声建模。 如果您担心特定设备的模型,则模拟参数通常会列在宏模型中,或相关零件的TINA参考设计中。