This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:V+和V-电压

Guru**** 2818995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622952/opa1612-v-and-v--voltage

部件号:OPA1612

您好,先生  

使用+/-15V和+/-5V电源OPA1612时,性能有何不同?

哪一个性能更好??

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我相信在±5V电源和±15V电源时,您不会看到任何显著的性能差异。 当然,如果您的应用需要接近±5V的输出摆幅,您将会看到更低的电源电压会增加失真。 此外,具有±5V电源的OPA1612的共模范围约为±3V,这将限制您的同相配置的可用输入范围(特别是对于1的同相增益)。