This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:INA168-Q1的最小Vsense电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622542/ina168-q1-minimum-vsense-voltage-of-ina168-q1

部件号:INA168-Q1

大家好,

INA168-Q1的Vsense输入最小电压是多少(100mohm Rs)?    

因为当我的客户 设置负载 为=10mA时,仅表示Vsense =Rs*IS=1mV。 在这种情况下,输出电压不是预期的。  我们的设备在Vsense <1mV下是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:

    产品偏移电压在数据表中以高达+/- 1mV的形式给出,因此我们无法保证在Vsense = 1mV的情况下正常工作。

    在产品页面下,INA 168有一个错误计算器。 事实上,即使在50mA (Rsense = 100mR)下,输出错误仍为25 %。

    我或许可以建议一个更合适的零件。 您的应用的工作条件和所需增益是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    感谢您的回复。
    如果我的客户仍想使用此零件,他们是否可以增加检测值(例如 1欧姆),那么最小电感应将大于1mV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    我刚刚向客户确认,Rsense必须为0.1欧姆,因为他们必须确保最大输出电压< 3V。 (通过Rs的最大电流为2A,RL=75K)。  让我们忘记提高检测的建议...

    另一个问题是数据表中的增益代表什么?  表示 GM? ,因为我们发现,如果INA168-Q1在2mA电流下工作,且波纹 频率为100K~1M, 则输出电压不 正确。  这是不是因为 Freq响应具有不同的增益?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lilian:

    由于输出转换速率限制,增益随频率变化而变化,与任何运算放大器一样。 这是一种妥协。 转换速率过高可能会导致不必要的高频振荡,太少会充当输出信号的滤波器。 如果您描述了您的应用要求,我可能会得到最好的支持。

    此处提供了具有不同转换速率的电流感应放大器的不同输出图,以及这些图如何影响不同频率或占空比下的输出(和增益),以供参考。 黄色图是输入波形。